Renesas Synergy™

FAQ 1008101 : V850マイクロコントローラで内蔵 RAM しか使用しなかった場合、gp の設定は必要ですか?

回答

すべての変数が内蔵RAMに配置可能であれば必要ありません。
ただし、添付されているライブラリをリンクしているときは必要です。
これは、添付されているライブラリ中の関数が使用するデータの参照は、 gp 相対で行っているためです。
gpの設定は、リンク・ディレクティブにて行ってください。

[参考] リンク・ディレクティブの記述例

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください