Renesas Synergy™

FAQ 106480 : 「Communication timeout error status waiting sdtrf not on」 を表示し、 H-UDI boot failedとなります。

Q: 質問

「Communication timeout error status waiting sdtrf not on」 を表示し、 H-UDI boot failedとなります。


A: 回答

以下を確認ください。

  1. H-UDIコネクタの数え方は間違っていないか。
  2. H-UDIコネクタの配線は正しいかどうか。
  3. H-UDIの各信号線にノイズがのっていないかどうか。
  4. リセットがデバイスに対して有効かどうか。
  5. Vcc値が正しいかどうか。
  6. クロックが発振しているかどうか。
  7. ASEMD,DBGMD,EMLE等の端子設定がE10A-USBを使用する場合の設定になっているかどうか。
    詳細は対応マイコン別のE10A-USBユーザーズマニュアル別冊の1.5H-UDIポートコネクタとチップ間に推奨接続例 (H8Sファミリ,H8SXファミリの場合は1.4E10A-USBとの接続例)を参照ください。
  8. ブレーク中に/RESETP、/BREQ、/WAIT、/RDY端子が"Low"固定状態(注)になると、 メモリアクセス時に失敗し「Communication timeout error status waiting sdtrf not on」を表示します。
    /RESETP、/BREQ、/WAIT、/RDY端子の状態を確認ください。

注:
ご使用マイコンにより異なります。 例えば、SH7751Rの/RDY 端子は"Low"=レディ状態という極性です ので、エミュレータ起動時に"High"固定とならないようにしてください。
対応マイコン別のE10A-USBユーザーズマニュアル別冊「2.1 E10A-USB エミュレータとSHxxxxの相違点」「(4)リセット信号」の項の【留意事項】 を参照ください。
マニュアルは E10A-USB-ドキュメント-にて入手いただけます。

 

適用製品

E10A-USB

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください