Renesas Synergy™

FAQ 106476 : H8S、H8SXマイコン使用時、デバッグ作業中に「Frequency error」が表示され、デバッグが中断してしまいます。

Q: 質問

H8S、H8SXマイコン使用時、デバッグ作業中に「Frequency error」が表示され、デバッグが中断してしまいます。  


A: 回答

Frequency errorはE10A-USB接続時に表示されるSystem Clock入力ダイアログで入力した値と逓倍回路の設定を掛け合わせた値が、マイコンの動作周波数を外れている場合に表示されます。
System Clockダイアログには、マイコンに入力するクロックの周波数を入力してください。
入力する値は逓倍回路を使用している場合も、逓倍後のマイコンの動作周波数ではありませんので 注意してください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください