Renesas Synergy™

FAQ 103418 : バス権解放状態の時、MTUは動作しますか?

バス権解放状態への遷移以前にタイマカウンタ動作を開始していれば、バス解放状態遷移時もタイマカウント動作及びPWM出力端子からの出力が継続されます。

ただし、バス権解放状態時、CPUは処理を停止していますので割り込み要求が発生してもフラグクリアやレジスタ設定が出来ません。

割り込み要求の処理を行なわなければならない場合は、IRQOUT#信号を使用してバス権をCPUに取り戻して下さい。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください