Renesas Synergy™

FAQ 106370 : 開発済のプロジェクトをベースとして、別製品のプロジェクトを新規に作成したい

Q: 質問

[High-performance Embedded Workshop V.4] 開発済のプロジェクトをベースとして、別製品のプロジェクトを新規に作成したいのですが、良い方法はありますか?ワークスペースフォルダのコピーを行っても、プロジェクト名が引き継がれてしまうため、完全ではありません。


A: 回答

カスタムプロジェクトタイプ作成機能をご使用ください。ファイル構成、ビルドオプション等がまったく同じプロジェクトを、新規プロジェクト作成時にプロジェクトタイプから選択可能になります。また、カスタムプロジェクトタイプは他のユーザ環境に渡すことも可能です。

カスタムプロジェクトタイプの詳細は、High-performance Embedded Workshop V.4.xx ユーザーズマニュアル
「カスタムプロジェクトタイプ」を参照ください。もしくは、この資料を参照ください。

ユーザーズマニュアルはドキュメントページより入手いただけます。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください