Renesas Synergy™

FAQ 106076 : 初期設定時の[Debug]コンフィグレーションと[Release]コンフィグレーションで、生成されるmotファイルは同じでしょうか?

Q: 質問

初期設定時の[Debug]コンフィグレーションと[Release]コンフィグレーションで、生成されるmotファイルは同じでしょうか?


A: 回答

同一です。

初期設定時は、[Debug]コンフィグレーションでビルドを行った場合でも、motファイルを生成しますので、motファイルを生成するために[Release]コンフィグレーションで再ビルドを行う必要はありません。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください