Renesas Synergy™

FAQ 105968 : NC30を使用するとき、レジスタ変数を使用するにはどうすればいいでしょうか?

Q: 質問

NC30を使用するとき、レジスタ変数を使用するにはどうすればいいでしょうか? 


A: 回答

コンパイラ実行時に-fER(-fenable_register)オプションを指定すると、register宣言が有効になり、その変数がレジスタとして扱われます。

[プログラム例]

register int reg_a

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください