Renesas Synergy™

FAQ 107546 : メモリ拡張モード時、UART6、またはUART7を使用する方法は?

メモリ拡張モード、およびマイクロプロセッサモード時は、 UART6、UART7を使用することはできません。データバスを8ビットで使用する(D8~D15を使用しない)場合や、CS2/CS3出力を禁止した場合も同様です。

適用製品

M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください