Renesas Synergy™

FAQ 1008064 : スタート・アップ・モジュールを登録するには、どうすればよいですか?

回答

PM+を使用している場合は、 プロジェクト新規作成時のウィザード内で指定することができます。
プロジェクト作成後に変更する場合は、[ツール]メニュー→[コンパイラ共通オプションの設定]→ [スタートアップ]タブの"スタートアップファイル"で指定してください。

PM+を使用していない場合は、以下の方法で登録してください。
(スタート・アップ・モジュールがcrtN.oの場合)

  • CA850から内部でリンカまで起動し、a.outを作成する場合

    > ca850 -R crtN.o

    で指定する。
  • CA850でリロケータブルなオブジェクトa.oを作成し、ld850でリンクする場合

    > ca850 -c a.c
    > ld850 crtN.o a.o

    で指定する。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください