Renesas Synergy™

FAQ 106437 : バス権解放状態のとき、CPUの動作はどうなるのでしょうか?

バス権解放状態のとき、 SuperHマイコン内部のバスマスタは処理を停止します。 したがって、プログラム実行、内蔵ROM/RAMアクセス、 割り込みなどは処理されません。
ただし、内蔵周辺機能のタイマカウント動作など内部バスを 使用しない動作については、バス権解放状態においても動作を継続します。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032
SH7020, SH7021
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください