Renesas Synergy™

FAQ 105962 : MS-DOSプロンプトでNC30を実行すると、メッセージ"これは a Windows NT character-mode 実行可能 です"が表示されコンパイルができません。

Q: 質問

MS-DOSプロンプトでNC30を実行すると、メッセージ"これは a Windows NT character-mode 実行可能 です"が表示されコンパイルができません。どのように対処すればよいのでしょうか?


A: 回答

おそらく以下の環境下で実行されているものと推測します。

  • MS-DOSプロンプトをMS-DOSモードを選択した状態で起動している。
  • 立ち上げ時にMS-DOSモードで立ち上げて使用している。

NC30WAはWindowsアプリケーションですので、MS-DOSモードでは動作しません。そのため、このメッセージが出力されています。
したがって、MS-DOSプロンプトの[プロパティ]→[詳細設定]においてMS-DOSモードの選択をはずして実行してください。

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください