Renesas Synergy™

FAQ 1008045 : コンパイルするとメッセージ W2172:constant out of range が表示されます。

回答

V2.40から、char型の変数に対して0xff以上の値が代入された場合など、
定数値が型に対して表現できる範囲を越えた場合に上記ワーニングが表示されます。

  

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください