Renesas Synergy™

FAQ 105022 : 【低消費電力機構】 なぜ、EPOF命令実行前に、割り込み禁止状態にしなければならないのか?[2003/07/04]

RAMバックアップモードに遷移する際は、EPOF命令とPOF命令を連続実行する必要があり、この2つの命令の間で割り込みが発生すると、割り込みルー チンから復帰してもRAMバックアップモードに遷移しなくなります。このため、EPOF命令実行前にDI命令を実行して割り込み禁止状態にしてください。 (#101890)

適用製品

4508
4509
4571
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください