Renesas Synergy™

FAQ 1008685 : ディジタルICについて、それぞれ電源電流の規定はあるのですが、 リセット入力中の電流値はどのくらいでしょうか?

特にリセット中という特定状態での規定はしておらず、 通常動作の最大値以内であることを保証しているだけです。

ただし入出力ポートを内蔵しているマイコンでは、リセットでポートが入力となるため、 外部でポートの状態が固定されないと貫通電流が流れます。
貫通電流は電源からグランドに流れるため、該当するポートすべての入力バッファの分だけ、 余分に流れることになり、また電流値は特定できません。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください