Renesas Synergy™

FAQ 105945 : Cコンパイラを使用してコンパイルするとき、アセンブラリストファイルを生成できますか?

Q: 質問

Cコンパイラを使用してコンパイルするとき、アセンブラリストファイルを生成できますか? 


A: 回答

アセンブラオプション"-l"を指定してコンパイルするとアセンブラリストを生成できます。コンパイラ起動時にアセンブラオプション"-l"を指定する方法は以下のとおりです。

[NC30のコマンド入力例]
 >nc30 sample.c -as30 "-l"

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください