Renesas Synergy™

FAQ 1002585 : タイマ1に入力するカウント・クロックを外部とした場合、 カウント可能周波数はどう決まるのでしょうか?

タイマ1の外部クロックはエッジ検出のため CPUクロック周波数の影響を受けます。
つまり、確実にエッジ検出を行うにはハイ・レベル、ロウ・レベルで各々最低でも CLKOUTの 3クロック分の幅が必要になります。
これに内部で必要な時間を加味して決まります。
規格は、最低 3T+18nS 必要です (Tは CLKOUTの周期)。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください