Renesas Synergy™

FAQ 103462 : マイコンからクロック出力したいのですが、方法はありますか?

何通りかあります。

1. PWMを使用する方法
2. タイマのトグル出力を使用する方法
3. TMOW端子を使用する方法(非搭載の製品があります)
4. SCI1のクロック連続出力モード(非搭載の製品があります)を使用する方法がございます。 
*詳しくは各製品の ハードウェアマニュアル をご参照下さい。(全製品)

H8/38602Rには、CLKOUT出力端子を備えております。
設定方法につきましては、 ハードウェアマニュアル をご参照下さい。(H8/38602Rグループ)

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください