Renesas Synergy™

FAQ 1008021 : コンパイルするとメッセージ、 C7317: illegal block no (1074003968) が表示されます。

回答

コンパイル処理中にメモリ不足となるような処理が行われた場合、このメッセージが表示される場合があります。

メモリ不足の原因となるような処理として、巨大な配列の初期化が考えられます。

巨大な配列の初期化を行う場合には、その初期化をだけを記述したファイルを作成してコンパイルを行ってください。

 

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください