Renesas Synergy™

FAQ 1006678 : uPD78F9116, uPD78F9116A, uPD78F9116B の違いは何か?

主な変更点は以下の3つです。

(1) 制限事項への対応 (修正)
・10ビットA/Dコンバータの制限事項 (uPD78F9116A, uPD78F9116B)
・ポート5入力時の制限事項 (uPD78F9116B)

(2)動作速度の改善
最高動作クロック周波数が以下のように改善されています。

uPD78F9116: 5MHz
uPD78F9116A: 5MHz
uPD78F9116B: 10MHz
uPD78F9116B(A): 10MHz
(uPD78F9116B(A1): 5MHz)
(uPD78F9116B(A2): 5MHz)


(3) フラッシュ信頼性の向上

uPD78F9116: 1回の書き換えだけを保証
uPD78F9116A: 20回の書き換えを保証
uPD78F9116B: 20回の書き換えを保証
高信頼性の(A)品, (A1)品, (A2)品を準備

適用製品

UPD7890xx/7891xx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください