Renesas Synergy™

FAQ 107098 : I2CバスI/Oエキスパンダ及びI2CバスコンバータでLD信号のtCHLとtLDCを満足していれば、LD信号はCLKが"L"の期間でも"H"の期間でも入力して構わないのでしょうか?

LD信号は、クロックの状態("H" or "L")に関係なく、tDHL, tLDH, tLDCを満足していれば、いつでも入力できます。

*:LD端子はM62383では名称がSLDx端子およびSLDy端子に、M62384ではSLD端子に、M62362ではBS端子になります

*:CLK端子はM62383では名称がSCKx端子およびSCKy端子に、M62384ではSCK端子になります

*:DI端子はM62383では名称がSDIx端子およびSDIy端子に、M62384では名称がSDI端子となります

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ(コンバータ)
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください