Renesas Synergy™

FAQ 104683 : High-performance Embedded WorkshopでM3T-CC32Rの新規プロジェクトを作成する際の「CPU Series」を選択

Q: 質問 

[High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] High-performance Embedded WorkshopでM3T-CC32Rの新規プロジェクトを作成する際、「CPU Series」を選択しなければなりませんが、実際にどれを選択してよいかがわかりません。CPUのグループ名(32182など)は分かっているのですが。 


A: 回答

High-performance Embedded Workshopのプロジェクト新規作成ウィザードで表示される、 「CPU Series」という項目で指定できる名称は4つあり、 それぞれの意味は次の通りです。

  • M32R/E
    M32R/Eシリーズ。
      対応グループ名:32102グループ、32104グループ
  • M32R/ECU
    M32R/ECUシリーズのうち、M32R CPUコアを持つもの。
      対応グループ名:32170,32174グループ、32172,32173グループ、32176グループ
  • M32R/ECU-FPU
    M32R/ECUシリーズのうち、M32R-FPUコアを持つもの。
      対応グループ名:32180,32182グループ、32192グループ
  • M32R/I
    M32R/Iシリーズ。

ご利用のシリーズまたはグループ名に対応する名称を指定ください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください