Renesas Synergy™

FAQ 1006667 : uPD784225 と uPD784038 との相違点はどこですか?

uPD784038 は従来品種との関係のない純粋な 78K4 シリーズですが、uPD784225 は 8ビット・マイコン 78K0シリーズ の上位品種である uPD784216サブシリーズの機能限定版です。
1. 搭載されている周辺機能及び制御方法が異なります。
例えば、uPD784225 はポートを兼用の制御端子で使用する場合、兼用機能の設定と
PMレジスタ等で指定しますが、uPD784038 は PMCレジスタで指定する。
2. リセット時にクロック発振が停止 (uPD784225) するかしない (uPD784038) か。
3 .ROMコレクション機能を内蔵 (uPD784225) しているかどうか。
PROM版がフラッシュ版 (uPD78F4225) になった。
などが特徴的な違いと言えます。

適用製品

UPD78403x
UPD78422x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください