Renesas Synergy™

FAQ 1009204 : uPC339 の入力にアナログ・スイッチを使っており、切り替えのタイミングでハイ・インピーダンス状態が存在します。 入力端子が一瞬オープン状態になりますが良いでしょうか。

破壊はしません。
ただし、この ICの入力には Ib が流れます。
従って、オープンにしますとハイ・レベルになる可能性があります。

おたずねの状態では切り替え時間が短いと推測されますので問題はないと思いますが、 この状態が動作に影響するかどうかは使用状態によって異なります。
お客様の使用条件で問題が無いことをご確認ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください