Renesas Synergy™

FAQ 104617 : [High-performance Embedded Workshop V.4] High-performance Embedded Workshopで自動生成された関数の意味

Q: 質問

[High-performance Embedded Workshop V.4] High-performance Embedded Workshopで自動生成された関数の意味がわかりません。


A: 回答

各コンパイラパッケージのアプリケーションノート 2章でご説明しております。こちらをご参照下さい。

  • SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージ アプリケーションノート RJJ05B0557-0400H

  • H8S 、H8/300シリーズ C/C++コンパイラパッケージ アプリケーションノート RJJ05B0558-0300H

  • M16Cファミリ用Cコンパイラ アプリケーションノート RJJ10J0793-0100Z

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください