Renesas Synergy™

FAQ 105585 : 【タイマ】 プリスケーラ、タイマ1、タイマ2のカウント開始タイミングと動作開始時のカウント時間について [2006/01/13]

 

プリスケーラ、タイマ1、タイマ2は動作開始(①)後、カウントソースの最初の立ち上がり(②)からカウントを開始します。
タイマ及びカウントソースの動作開始タイミングによって、カウント開始後、最初のアンダフローまでの時間(③)は、以降のアンダフロー間の時間(④)より短く(最大でカウントソースの1周期分)なります。 (#105595)

適用製品

4508
4509
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください