Renesas Synergy™

FAQ 1004916 : ルネサスのUSBホスト・ペリフェラルコントローラはレジスタへのバイト・アクセスはできますか。

CPUによるバイト・アクセスには対応していません。
ただし、DMAによるデータ転送では、バイト・アクセスができます。バイト・アクセスをするには、レジスタ設定が必要です。

適用製品

USB2.0 Host/Peripheral Controller
M66596, R8A66597
UPD720150
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください