Renesas Synergy™

FAQ 104615 : [High-performance Embedded Workshop V.4] ビルドの各オプションとHigh-performance Embedded Workshopのダイアログ設定の関係を教えて下さい。

Q: 質問 

 [High-performance Embedded Workshop V.4] ビルドの各オプションとHigh-performance Embedded Workshopのダイアログ設定の関係を教えて下さい。 


A: 回答 

マニュアルに記載している各オプション説明の右上に、High-performance Embedded Workshopのダイアログメニューに対応させた記述を記載しております。タブ名<カテゴリ名>[項目]。本記載の通り、…Standard Toolchainのダイアログを起動しタブ名、カテゴリ名、項目を順に辿って頂く事でビルドの各オプションをダイアログで設定して頂くことが可能です。

マニュアルに記載のないオプションは、下記の方法にて設定して下さい。High-performance Embedded Workshopメニューの[ビルド]->[…Standard Toolchains]を選択し起動したダイアログでコンパイラ、アセンブラ、最適化リンカのタブを選択して下さい。各タブを選択後、カテゴリにその他を選択しユーザ指定オプション欄にマニュアルに記載のオプションを記述して下さい。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください