Renesas Synergy™

FAQ 103411 : MMT(モータマネージメントタイマ)を使用して、デッドタイムの無い3相の正相出力は可能でしょうか?

可能です。デッドタイムの無い信号を作りだすためには、TDDR(タイマデッドタイムデータレジスタ)の値を"0"にして下さい。デッドタイムが"0"であれば、デッドタイムカウンタは動作しません。

適用製品

SH7065
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください