Renesas Synergy™

FAQ 1002581 : 3個のタイマを同期させたいため、同時にカウント・スタートはできますか?

できません。 各タイマは TMCCE0をプログラムでセットする事でタイマがスタートし、 これは各タイマ個別に行う必要があります。
従って、命令の実行時間の差とカウント・クロックの周期の影響分の差は発生します。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください