Renesas Synergy™

FAQ 1000599 : 16ビット・タイマ/イベント・カウンタPの「/」の何を意味しますか?

「/」は、どちらかが使えるという意味です。タイマーとして使用するか、イベント・カウンタとして使うか、排他的に使用する意味です。ひとつのチャネルにおいて、モードを切り替えることによりタイマーかイベントカウンタとして使用します。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください