Renesas Synergy™

FAQ 104605 : E10A-USBエミュレータにおいて、使用するC/C++コンパイラパッケージの組み合わせによりどのような制限があるのか教えてください。

Q: 質問

E10A-USBエミュレータにおいて、使用するC/C++コンパイラパッケージの組み合わせによりどのような制限があるのか教えてください。


A: 回答 

E10A-USBエミュレータは、ご使用になるC/C++コンパイラパッケージのバージョンにより、下記の図のように制限事項が異なります。

詳しい制限事項の説明については" SH H8SX H8S用 E10A-USBエミュレータ (E10A-USBエミュレータとC/C++コンパイラパッケージの組み合わせによる制限事項について)(pdf, 31KB)"をご覧下さい。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください