Renesas Synergy™

FAQ 104600 : フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.3で、設定したマイコン名や周波数を確認する方法

Q: 質問

[フラッシュ開発ツールキット V.3] フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit) Ver.3で、設定したマイコン名や周波数を確認する方法を教えてください。


A: 回答

ツールアイコン内のConfigure flash projectを選択してください。

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください