Renesas Synergy™

FAQ 103308 : 初期動作がうまくいきません。 確認すべき項目を教えてください。

まずは、以下の点をご確認ください。

1) 電源は正しく給電されていますか?

2) 電源電圧は安定していますか?

3) クロック周りの回路に問題はありませんか?

・発振回路の回路定数は発振子、実装回路の浮遊容量などにより異なるため、発振子メーカと十分ご相談の上決定してください。

4) 内部クロックが、規定の範囲を超えていませんか?

・クロックモードの設定により、内部PLL回路の低倍率が決定します。この設定により、システムクロック、周辺クロックなどの内部クロックが規定の範囲を超えないようにしてください。

5) リセットシーケンスは守られていますか?

6) CK端子(システムクロック出力端子)から期待している周波数が出力されていますか?

7) 内蔵ROMに正常にプログラムが書き込まれていますか?

8) 未使用端子の処理は正しいですか?

・NC端子には、何も接続しないでください。

・未使用の入力端子は、ハイまたはローレベルに固定してください。

9) ウェイト端子はネゲートされていますか?

10) 未定義・リザーブアドレスのアクセスを行っていませんか?

11) デバイスを交換しても同じ現象が発生しますか?

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください