Renesas Synergy™

FAQ 103193 : キーボードに対する送受信を割込みを使用して行いたいのですが、可能でしょうか。

受信動作については、割り込みが使用可能です。 KBFSELビットによって、割り込み発生要因を a)データ受信完了、b)クロック立ち下がりの2通りを選択できます。ただし、後者の設定の場合、自動I/Oインヒビット機能(キーボードやマウスに対し て通信を待ち状態にさせる機能)は使用できません。送信動作については、KBFSELビット=1の時、クロックの立ち下がり時にKBF=1となり、ビット 単位での割り込みが使用できます。

適用製品

H8S/2114R
H8S/2111B
H8S/2110B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください