Renesas Synergy™

FAQ 1006017 : DSP UPD77210で外部データ・メモリ・ブート時、DSP内蔵ROMブート用プログラムが、ヘッダー部分の5ワード(ステップ数~MSHW設定値)をまずリードした後に、その値を各レジスタに設定して、ブートしますが、その最初のヘッダー部分はどのような設定でリードされますか?

外部データ・メモリ・ブートでは、ブートヘッダ(0x8000-0x8004)を読み込む際の設定は、DPRレジスタ = 0x3F、MIDXレジスタ = 0x0000、MWAITレジスタ = 0xFFFF、MSHWレジスタ = 0xFFFF になります。しかがいまして、外部メモリのアドレス0x00000-0x00004に、この5ワードのブート・ヘッダーを書き込んでおいてください。

 

適用製品

UPD77210

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください