Renesas Synergy™

FAQ 103627 : PCIコンフィギュレーションアクセスする為のレジスタ設定例を教えてください。

以下に設定例を示します。

1)PCIC内部レジスタ初期化終了後に、PCICR.CFINT=1に設定

2)BCR1.BREQENを1

3)PCIPARに、H'80007800(IDSEL=AD31の時)ライト

4)PCIPDRをリード
 → コンフィギュレーションサイクルのリードサイクルが起動されます。
   ライトしたい時は、ライトデータをPCIPDRにライトして下さい。 

適用製品

SH7751R
SH7751
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください