Renesas Synergy™

FAQ 105616 : 汎用ポートと兼用になっているアドレス端子を処理するうえで、注意すべき点はありますか?

初期値として汎用ポートが選択されるがアドレス端子は、PFCで設定をするまでは入力端子となるため、必ずプルダウン処理をしてください。アドレス端子が不定になると、メモリの動作が不安定となり、動作不良となる可能性があります。

適用製品

SH7206
SH7619
SH7618
SH7606
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください