Renesas Synergy™

FAQ 1007985 : CA850のワーニング・メッセージのレベル1とレベル2との違いは何ですか?

回答

レベル2でのみ出力されるメッセージは、次のものになります。

 

W2215: Undeclared function ’function’ is called.
宣言のない関数functionが呼ばれました。
W2231: Initialization of non-auto pointer using non-number
自動変数ではないポインタ変数の値以外の初期値を用いた初期化の指示に対するコードは、 ポジション・インディペンデントではありません。
W2302: illegal bit-field type
ビット・フィールドに対し、ANSI 仕様で指定することのできない型が指定されています。 指定された型の整列条件でパディングします。 この警告メッセージは-ansiオプション指定時、E2301 のエラー・メッセージとなります。
W2306: The bit-field object ’name’ is put into the next unit.
ビット・フィールドnameは境界を越えるため、次の領域に配置されます。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください