Renesas Synergy™

FAQ 103725 : M16C/62, M16C/62A, M16C/62M, M16C/62Nグループの256KB版では、 256KB/20KBの内部ROM/RAM領域を使用するために設定が必要であると聞いたが?

デバイスの制限事項により、M16C/62, M16C/62A, M16C/62M, M16C/62Nグループの256KB版では、リセット後は、192KBの内部ROM領域、および15KBの内部RAM領域のみ使用可能となります。 したがって、リセットベクタには、D0000h~FFFFFhの値を設定してください。
256KB(C0000h~FFFFFh)の領域は、D0000hから動作するプログラム中で、 内部予約領域拡張ビット(5h番地のビット3)を"1"にすると、使用できるようになります。
なお、デバッガでは、内部予約領域拡張ビットの値に関わらず、C0000h~CFFFFhの領域を使用することができますので、ご注意ください。

適用製品

M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください