Renesas Synergy™

FAQ 1007971 : __multi_interruptの多重割り込み関数は、優先度の低い割り込み関数に指定すればよいですか?

回答

__multi_interruptは多重割り込みされる割り込み関数に指定してください。
つまり、優先度の低い割り込み関数になります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください