Renesas Synergy™

FAQ 103784 : SI/O3、SI/O4で受信のみを行う場合、SOUTi端子は入出力ポートとして使用可能か?

SI/O3、SI/O4で受信のみを行う場合、SOUTi端子は入力ポートとしてのみ使用可能です (出力ポートとしては使用できません)。 入力ポートとして使用する際は、SiCレジスタのSMi2ビットを"1"にしてください。

適用製品

M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください