Renesas Synergy™

FAQ 1004733 :MINICUBE2(QB-MINI2)のユーザーズ・マニュアルを参考に、オンチップ・デバッグ用の回路を設計しているのですが、OCD1x端子が見つかりません。 この場合、MINICUBE2を接続する際の端子処理はどうすればよいですか?

回答

MINICUBE2のユーザーズ・マニュアルは、すべてのマイクロコントローラに適用できるよう、汎用的な表現で記載しています。
マイクロコントローラによっては、OCD1x端子がないものもあります。
OCD1x端子がない場合は、MINICUBE2接続時の端子処理も必要ありません。
(78K0/Lx3等がOCD1x端子がないマイクロコントローラです。)

 

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください