FAQ 105095 : 外部割り込み端子(INTi)がないように思うのですが、外部割り込みは使用できますか? [2002/07/16]

TINi端子が外部割り込み端子として使用できます。 TINi端子は、マルチジャンクションタイマの入力端子と兼用です。

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
32176
32180
32182
32185
32186
32192
32195
32196
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください