Renesas Synergy™

FAQ 1007953 : Cコンパイラはデバイス・ファイルを何に使いますか?

回答

デバイス・ファイルとは、ターゲット・デバイスの各品種ごと、または各グループごとに1つずつ、 パッケージとして用意された機種依存情報を持つバイナリ・ファイルです。
CA850のコマンドのほか、デバッガ等でも参照されます。
デバイス・ファイルは、CA850やデバッガのパッケージとは別パッケージとして提供されます。


CA850では、次のデバイス依存項目を使用するためにデバイス・ファイルを参照します。

  • レジスタ名を用いた内部レジスタへのアクセス
  • 割り込み要求名による割り込みハンドラの登録
  • ターゲット・メモリのアドレス解決

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください