Renesas Synergy™

FAQ 1011736 : ポートをアナログ入力として使用する場合、入力電圧が中間電位になると貫通電流は流れるか?

ポートをアナログ入力として使用する場合は、入力電圧が中間電位であっても、貫通電流が流れることはありません。


関連FAQ
2000199 : アナログ入力ポートを未使用でオープンとした場合、何か問題ありますか?

 

適用製品

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください