Renesas Synergy™

FAQ 1007944 : CA850はどのような環境で動きますか?

回答

Windows上で動きます。


Windowsでは、次の環境に対応しています。

  • Windows 2000
  • Windows XP(CA850 V2.50以上のみ)
  • ハード・ディスクに約15Mバイトの空き容量
  • メモリに64Mバイト以上(128Mバイト以上を推奨)を実装

Windows Vista対応に関しましては現在検討中です。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください