Renesas Synergy™

FAQ 106807 : シングルチップモードで使用する際、外部アドレス空間をしたいのですが可能でしょうか。

はい、可能です。シングルチップモードで起動しても、システムコントロールレジスタ(SYSCR)のEXPEビットの設定により、外部アドレス空間を使用 することが可能です。その際は必ず、アドレス端子に相当する該当ポートのデータディレクションレジスタ(DDR)を出力設定として下さい。

適用製品

H8SX/1720S (H8SX/1720, H8SX/1720S)
H8SX/1668R, H8SX/1668M
H8SX/1663
H8SX/1658R, H8SX/1658M
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1622
H8SX/1544
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください