Renesas Synergy™

FAQ 1004215 : N-Wire CARD(IE-V850E1-CD-NW)/IECUBE(QB-V850xxxx)とMULTIの組み合わせで使用するとき、ダウンロードするとエ ラーになります。

回答

ダウンロードする前に、dclockコマンドでCPUの発振周波数を入力してください。
逓倍前の周波数を設定してください。
周波数の設定が行われていない場合、または正しい値が設定されていない場合は、 ハードウエアとの接続が正しく行えず、予期しないエラーを引き起こす場合があります。

例) CPUの発振周波数5MHzで、サブ・クロックが32.768KMHzの場合

dclock 5000 32768 swoff
         (1)   (2)    (3)

(1)メイン・クロックを入力します。
   10進数で入力します。単位はKHzです。
(2)サブ・クロックを入力します。
   10進数で入力します。単位はHzです。
(3)サブ・クロックを使用するかどうかのスイッチです。
   swoff:サブ・クロック使用しない
   swon :サブ・クロック使用する 

適用製品

IECUBE
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください