Renesas Synergy™

FAQ 103220 : Flash版からMask版への切り替えの際の注意点は?

発振子とのマッチングをMask版でも行うようにお願い致します。

また、必要に応じてノイズ評価、消費電流評価、I/O特性評価をお願い致します。Flash版の専用レジスタをアクセスする様なソフトウェアが含まれる場 合、その部分の削除が必要になります。Mask版ではFWE端子は機能しません。FWE端子がある場合の端子処理は、個別のハードウェアマニュアルをご参 照下さい。

適用製品

H8S/2678, 2678R
H8S/2649
H8S/2648, 2646
H8S/2643
H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2378, 2378R
H8S/2368
H8S/2398, 2357
H8S/2345
H8S/2339
H8S/2329
H8S/2319
H8S/2282, 2280
H8S/2268, 2264
H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227
H8S/2215
H8S/2214
H8S/2218, 2212
H8S/2138, 2134
H8S/2128, 2128S, 2124
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください