Renesas Synergy™

FAQ 1003360 : MINICUBE2の添付品に78K0-OCDボードがありますが、これは何ですか?

回答

78K0-OCDボードは、任意のクロックを78K0のオンチップ・デバッグ時に供給するためのクロック実装用基板です。
OCD0A、OCD0Bは、X1、X2端子と兼用しているため、オンチップ・デバッグで本端子を占有してしまうと、任意のクロック供給ができなくなりま す。
しかし、本ボードに発振器、発振回路を実装することで、そのクロックを使用してCPUを動作させることが可能になります。

 

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください